This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMDSLCDK6748:音频处理帮助

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622564/starterware-tmdslcdk6748-help-with-audio-processing

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Starterware

大家好、首先、我将为我的问题提供一些背景信息。

我是专注于音频处理的 DSP 课程的学生助理。 在今年之前、该课程的实验室使用了 C6713 DSK、但我的教授购买了 C6748 LCDK 以改善实验室体验、我们必须使用 CCS3.3对所有这些进行编程。

我的任务是修改所有实验室代码和经验、以便与 C6748配合使用、但出现了一些困难。 我对 Starterware、特别是 McASP 示例感到不知所措。 当我们使用 C6713时、初始化 AIC 并获得音频通道样本非常简单、并且需要使用一些函数、因此我没有在代码中进行太深的分色。 现在、使用 C6748时、情况并不那么简单。

我已经阅读了一本书《使用 OMAP-L138实验板进行数字信号处理和应用》、并看到了包含的用于初始化 AIC 的代码以及用于从输入中提取音频的函数、它们比我所理解的更加熟悉 我想知道是否可以将 L138_support 文件的 LCDK 版本与 C6748 LCDK 配合使用。 我看到这篇文章暗示 e2e.ti.com/.../410468是可能的

如果有人能给我提供一个很好的资源来开始使用 C6748进行音频处理、我还想找不到关于此事的好教程、我想我在如何处理此事上有点困惑。

此致、

Javier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    我建议您从下面链接的教程开始:
    processors.wiki.ti.com/.../Audio_Soc_example

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier、

    您或您的教授可以访问 TI.com、单击"Support & training (支持与培训)"选项卡、然后找到"TI 大学计划"链接。 在这里、您可以找到材料和实验室的链接以及大学课程的许多资源。 您或教授可能需要注册大学计划。

    很好、您已经转到了 C6748。

    除了我提到的内容和包含的链接、另一个资源是 C6000嵌入式技术讲座。 您可以在 TI.com 上搜索它。 它的材料可能有点过时、但可能会提供一些好的想法来解决您今天遇到的问题。

    此致、
    RandyP