主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
工具/软件:Starterware
大家好、首先、我将为我的问题提供一些背景信息。
我是专注于音频处理的 DSP 课程的学生助理。 在今年之前、该课程的实验室使用了 C6713 DSK、但我的教授购买了 C6748 LCDK 以改善实验室体验、我们必须使用 CCS3.3对所有这些进行编程。
我的任务是修改所有实验室代码和经验、以便与 C6748配合使用、但出现了一些困难。 我对 Starterware、特别是 McASP 示例感到不知所措。 当我们使用 C6713时、初始化 AIC 并获得音频通道样本非常简单、并且需要使用一些函数、因此我没有在代码中进行太深的分色。 现在、使用 C6748时、情况并不那么简单。
我已经阅读了一本书《使用 OMAP-L138实验板进行数字信号处理和应用》、并看到了包含的用于初始化 AIC 的代码以及用于从输入中提取音频的函数、它们比我所理解的更加熟悉 我想知道是否可以将 L138_support 文件的 LCDK 版本与 C6748 LCDK 配合使用。 我看到这篇文章暗示 e2e.ti.com/.../410468是可能的
如果有人能给我提供一个很好的资源来开始使用 C6748进行音频处理、我还想找不到关于此事的好教程、我想我在如何处理此事上有点困惑。
此致、
Javier