请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3351 主题中讨论的其他器件: TPS65910
我的 sysboot 为[15:0]= 0100 0000 0111 0110
SPI0 --> MMC0 --> UART0 --> EMAC1
在串行中、我可以看到 5个"C"、在此之后、AM3351请求 IP 地址、在这之后、我的 PC 将 MLO 固件发送到处理器、下一个文件(barebox.bin)不会被检测到。
因此、我尝试 通过串行(UART0)传递 MLO 固件。 传输开始后、它停止、不会发生任何情况。
我将 TPS65910与 AM3351搭配使用、我测量了电源、EXT_WAKEUP、PWRONRST、WARMRST、TRSTn、 行为 符合预期。
我应该注意什么? DDR3?
我需要帮助来启动处理器。
谢谢。