This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:UART 启动冻结

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622425/am3351-uart-boot-freeze

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: TPS65910

我的 sysboot 为[15:0]= 0100 0000 0111 0110

SPI0 --> MMC0 --> UART0 --> EMAC1

在串行中、我可以看到 5个"C"、在此之后、AM3351请求 IP 地址、在这之后、我的 PC 将 MLO 固件发送到处理器、下一个文件(barebox.bin)不会被检测到。

因此、我尝试 通过串行(UART0)传递 MLO 固件。 传输开始后、它停止、不会发生任何情况。

我将 TPS65910与 AM3351搭配使用、我测量了电源、EXT_WAKEUP、PWRONRST、WARMRST、TRSTn、 行为 符合预期。

 我应该注意什么? DDR3?

我需要帮助来启动处理器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了 DDR3的驱动器强度、电路板正常工作!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。