This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:量产中的 VBUS 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631027/am3354-vbus-issues-in-production

器件型号:AM3354

背景:客户在 AM3354的批量生产已有~ 1年没有任何问题。

在最近的构建过程中、14%的器件显示 USB1 VBUS 无法提供5V 电压。 执行了交换测试、并在 AM3354 (不是 PCB 或 PMIC)之后发出问题。

为了帮助客户缩小根本原因范围、以下是两个主要问题:

(i) USB1_DRVVBUS 在启动时切换的可能原因是什么?  

(ii)当+5V 电源看起来稳定时、什么可能导致 VBUS 钳位在3.3V?

 

下图显示了5V 电源、USB1_VBUS 和 USB1_DRVVBUS 上的捕获。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。 我们还需要查看原理图的 USB 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、客户使用什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有图则,但不能公开分享。 请告诉我要向哪个人发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件是 Windows Embedded。

    它与去年生产时使用的软件相同。 无更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在该主题帖顶部的"线程跟踪工具包"窗口中查看分配给谁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRVVBUS 通常由 USB 驱动器而不是 USB 控制器控制。 USB 控制器本身将使 DRVVBUS 无效的情况例外:


    如果 VBUS 已经大于4.01V、控制器将忽略 DRVVBUS 断言。
    如果 VBUS 在置位后~100ms 内未达到>4.01V、控制器将使 DRVVBUS 无效。

    查看原理图后、我会看到以下问题:
    不得将 USB_ID 连接到 V 源。 我现在知道这是 DNI、但它确实需要突出显示、因为该器件可能(可能会)损坏。
    USB_ID 应直接连接到 GND 以进行主机操作。 如果需要主机运行、请将4.7K R 替换为0欧姆。 如果需要器件/双角色模式、则悬空引脚。
    USB 数据信号通过背板连接器传输。 不建议这样做、因为这会导致较差的 USB 信号质量。
    不允许在 USB 信号对上使用测试点。
    USB0有一个器件连接器、但当前作为主机运行(USB0_ID=GND)。
    在 USBn_VBUS 上不超过1K 串联电阻。 目前为2.2K (R43/R27)。
    USB1当前在设备模式下运行、但有一个 USB Type-A (主机)连接器。
    USB 主机必须在 VBUS 上存在大于=120uF 的电容、理想情况下放置在靠近连接器的位置。 这是缺失的。
    如果需要双角色操作、则应使用正确的连接器(USB Micro-AB)、并且电容可限制为10uF、前提是主机模式下不能支持所有 USB 器件。 为了支持扩展的 USB 器件、应该根据运行模式来切换正确的电容。
    我不理解 U4上实现的供电方案。 DRVVBUS 似乎不直接控制连接到 USB1连接器的 VBUS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DK、

    感谢您的建议。 客户已更正其 PCB 上的错误。  (120uF、在 USB_ID 上将4.7R 替换为33 Ω)

    经过这些修正后、它们会看到信号发生变化。 由于它发生在14%的电路板上、而不是100%、客户怀疑它是与 AM3354相关的微不足道的问题(同时确认其配置当前超出规格)。

    根据下面的示波器捕获、客户询问 TI 以前是否遇到过类似的案例? 它是否建议任何临界情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、
    请验证是否已应用所有必需的修复程序、然后重新运行其余的修复程序。 根据您的消息、似乎只有2个地址被寻址、其中一个地址错误(USB_ID 应通过0欧姆接地以进行主机操作)。

    要回答您的另一个问题、不、我们尚未看到您报告的器件边缘性报告。