请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 背景:客户在 AM3354的批量生产已有~ 1年没有任何问题。
在最近的构建过程中、14%的器件显示 USB1 VBUS 无法提供5V 电压。 执行了交换测试、并在 AM3354 (不是 PCB 或 PMIC)之后发出问题。
为了帮助客户缩小根本原因范围、以下是两个主要问题:
(i) USB1_DRVVBUS 在启动时切换的可能原因是什么?
(ii)当+5V 电源看起来稳定时、什么可能导致 VBUS 钳位在3.3V?
下图显示了5V 电源、USB1_VBUS 和 USB1_DRVVBUS 上的捕获。