您好!
供参考:
我有一个 AM335x pinmux 文件、该文件是使用旧版本的 Pinmux 工具(4.0.1145)生成的-不确定它的来源是什么、但不管怎样、我离开了。
这在很大程度上可以正常工作、但我认为我应该更新 pinmux 实用程序以确保正常工作。
我注意到这不会在 v4.0.1496中加载(只是一个空白屏幕)、实际上、在执行二进制搜索后、我发现它在 v4.0.1491中停止工作。 看起来.pinmux 文件格式已更改。
可能与此相关、但未发现任何其他有关此问题的提及。
Pinmux 4.0.1492版- 2017年7月6日
- 错误修复:TM4C129x 的 PMUX-654 PinMux 为空
我的提示、如果您处于这种情况:-
-暂时安装 v4.0.1490。 希望您的.pinmux 在此中正常加载、然后从此工具版本保存到新文件中
-安装 v4.0.1496,并加载新版本。 如果您幸运、您的.pinmux 现在应该会加载。 这是因为 v1490将在文件中写入新格式。