This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Pinmux 工具版本兼容性

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631350/am3358-pinmux-tool-version-compatibility

器件型号:AM3358

您好!

供参考:

我有一个 AM335x pinmux 文件、该文件是使用旧版本的 Pinmux 工具(4.0.1145)生成的-不确定它的来源是什么、但不管怎样、我离开了。

这在很大程度上可以正常工作、但我认为我应该更新 pinmux 实用程序以确保正常工作。

我注意到这不会在 v4.0.1496中加载(只是一个空白屏幕)、实际上、在执行二进制搜索后、我发现它在 v4.0.1491中停止工作。 看起来.pinmux 文件格式已更改。

可能与此相关、但未发现任何其他有关此问题的提及。

Pinmux 4.0.1492版- 2017年7月6日

  • 错误修复:TM4C129x 的 PMUX-654 PinMux 为空

我的提示、如果您处于这种情况:-

-暂时安装 v4.0.1490。 希望您的.pinmux 在此中正常加载、然后从此工具版本保存到新文件中

-安装 v4.0.1496,并加载新版本。 如果您幸运、您的.pinmux 现在应该会加载。 这是因为 v1490将在文件中写入新格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您发表这篇文章。 已通知 Pinmux 团队。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这确实是一个错误、与您提到的 TM4C129x 无关。 在任何情况下、您都应该能够从几个版本之前加载文件、因此这在我们的列表中具有非常高的优先级、我们正在研究将出现在下一个版本中的解决方案。

    希望这会有所帮助、感谢您的合作、在此发布临时解决方法。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已在4.0.1505版中修复、现在可从 此处下载

    云版本和以前桌面版本的更新通知也应在接下来的1-2天内提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy 谢谢、此版本起作用。

    目前唯一的问题是下载链接也应更新到 downloads.ti.com/.../pinmux-4.0.1505-setup.exe

    谢谢 Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢下载链接上的注释! 我错过了存档列表中的那个。 已更新。