工具/软件:Linux
我已经尝试构建最新版本的处理器 SDK 了几天。 我正在为 AM335x-EVM 构建04.01.00.06。
我卡在 Linux-ti-staging 中4.9.41在不同阶段失败。
我的要求是、我收到的第一个警告是问题的原因(因为它包含在 Linux 的 bb 中)。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/tm/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
是我遇到的第一个问题、我无法确定如何解决它。
最终结果是
错误:任务(/home/tm/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"