This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:bitbake 因缺少配方而失败

Guru**** 2582885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631333/linux-processor-sdk-am335x-bitbake-fails-with-missing-recipe

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我已经尝试构建最新版本的处理器 SDK 了几天。 我正在为 AM335x-EVM 构建04.01.00.06。

我卡在 Linux-ti-staging 中4.9.41在不同阶段失败。

我的要求是、我收到的第一个警告是问题的原因(因为它包含在 Linux 的 bb 中)。

警告:没有适用于以下各项的配方:
 /home/tm/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend

是我遇到的第一个问题、我无法确定如何解决它。

最终结果是  

错误:任务(/home/tm/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我会收到与您相同的警告、但 Linux-ti-stage-4.9.41构建良好。 是否可以附加完整日志?

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我当前得到的结果:

    TM@Ubuntu:~/tisdk/build bitbake Arago-core-tisdk-image
    正在加载高速缓存:100%|###################################################################################################### |时间:0:00:01
    从依赖关系缓存加载了3257个条目。
    警告:没有适用于以下各项的配方:
    /home/tm/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
    注:解决任何缺失的任务队列相关性

    编译配置:
    BBB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64 Linux 版"
    NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
    Target_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="AM335x-EVM"
    发行版 ="阿拉戈"
    DISTR_VERSION ="2017.06"
    TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb NEON 难以规避"
    Target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:2b7f7b00654eb3faaaea7c66271ebe508b9ffc019"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:8f49ed67d0627a04ac72fd388fda7756273ba2d7"
    元浏览器 ="标题:08576b03af624b65ad949c410d84c11c7d1f2e39"
    元运算放大器 ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
    meta-qt5. ="标题:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
    元网络
    meta ruby
    Meta-python
    Meta-OE
    元- gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
    meta-ti ="标题:a18d57af8384ced25996739bb66d197c69efb77b"
    meta-linaro-toolchain
    元-选项 ="标题:49b0f32d7e955f250b0022d1b2f403f45a2c2d9c"
    元数据 ="标题:e3911133ee9aad7cc3ae89faea80a097f6614fab"

    正在初始化任务:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:17
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    错误:linux-ti-stage-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r22c.arago5.tisdk9 do_compile:ose_runmake 失败
    错误:linux-ti-stage-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r22c.arago5.tisdk9 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r22c.arago5.tisd489.tisk/log/temp)
    错误:故障日志文件存储在:/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r22c.arago5.tisdk9/temp/log.do_compile.34819中
    日志数据如下:
    |调试:执行 shell 函数 DO 编译
    |注意:make -j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E zImage CC=arm-linux-gnueabihf-gcc -Mno-thume-interwork -marm -fuser-ld=bfd LD=arm-linux-gnueabihf-ld.BLOADADDR=0x80008000
    |注意:make -j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-EVM.dTB
    |注意:make -j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-evmsk.dTB
    |注意:make -j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-bone.dtb
    |注意:使-j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-bonebblack.dTB
    |注意:make -j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-bonegreen.dtb
    |注意:make -j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-icev2.dtb
    |注意:make -j 8 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-icev2-PRU-ex-uio.dTB
    |错误:OE_runmake 失败
    | CHK include/config/kernel.release
    |通用 /Makefile
    | CHK include/generated /uapi/linux/version.h
    | CHK 包含/生成/ utsrelease.h
    |使用/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source 作为内核源代码
    |抄送 scripts/mod/empty.o
    |抄送 scripts/mod/devicetable-offsets.s
    | MKELF 脚本/mod/elfconfig.h
    | HOSTCC 脚本/mod/modpost.o
    | HOSTCC 脚本/mod/sumversion.o
    |通用 scripts/mod/devicetable-offsets.h
    | HOSTCC 脚本/mod/file2alias.o
    | CHK 包含/生成/ timeconst.h
    | CHK 包含/生成/ bounds.h
    | CHK 包含/生成/ asm-offsets.h
    |请致电/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source/scripts/checksyscalls.sh
    | HOSTLD 脚本/mod/modpost
    | CHK 包含/生成/ compile.h
    | CHK 内核/config_data.h
    | DTC drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb
    | DTB drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
    | As drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.o
    | LD drivers/GPU/DRM/tilcdc/built-in.o
    | rm 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb 驱动程序/GPU/drm/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
    | LD drivers/GPU/DRM/built-in.o
    | LD drivers/GPU/built-in.o
    | LD drivers/built-in.o
    | LD vmlinux.o
    | MODPOST vmlinux.o
    |通用 版本
    | CHK 包含/生成/ compile.h
    | UPD 包含/生成/ compile.h
    |抄送 init/version.o
    | LD init/built-in.o
    | KSYM .tmp_kallsyms1.o
    | KSYM .tmp_kallsyms2.o
    | LD vmlinux
    | SORTEX vmlinux
    | SYSMAP System.MAP
    | objcopy arch/arm/boot/Image
    |内核:ARM/ARM/BOOT/Image 已准备就绪
    | LZMA arch/arm/boot/compressed/pigy_data
    | As arch/arm/boot/compressed/pigy.o
    | LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
    | objcopy arch/arm/boot/zImage
    |内核:arch/arm/boot/zImage 已就绪
    |抄送 scripts/mod/devicetable-offsets.s
    |抄送 scripts/mod/empty.o
    | MKELF 脚本/mod/elfconfig.h
    | HOSTCC 脚本/mod/modpost.o
    | HOSTCC 脚本/mod/sumversion.o
    |通用 scripts/mod/devicetable-offsets.h
    | HOSTCC 脚本/mod/file2alias.o
    | HOSTLD 脚本/mod/modpost
    | make[3]:***没有规则使目标'arch/arm/boot/dts/AM335x-icev2-PRU-ex-uio.dtb'停止。
    | arch/arm/Makefile:336:目标'AM335x-icev2-PRU-ex-uio.dtb'的配方失败
    |制造[2]:***[AM335x-icev2-PRU-Excl-uio.dtB]错误2.
    | Makefile:150:目标'subB-make'的配方失败
    |制造[1]:***[制造]错误2.
    | Makefile:24:目标'_sub-make'的配方失败
    |制造:***[_sub-make]错误2.
    |警告:/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r22c.arago5.tisdk9/temp/run.do_compile.34819:1从'exit 1'退出1
    |错误:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r22c.arago5.tisdk9/temp/log.do_compile.34819)
    错误:任务(/home/tm/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:已尝试1619个任务、其中1342个不需要重新运行、1个任务失败。

    摘要:1个任务失败:
    /home/tm/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:DO 编译
    摘要:显示了1条警告消息。
    摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了建议的修改。

    我得到以下错误、后跟数百行(因此这只是开头)
    (注意:第一次尝试时,我的磁盘空间用完;这很可能会在某些文件上留下一些不需要的状态)

    TM@Ubuntu:~/tisdk/build bitbake Arago-core-tisdk-image
    正在加载高速缓存:100%|################################################################################################## |时间:0:00:03
    从依赖关系缓存加载了3257个条目。
    警告:没有适用于以下各项的配方:
     /home/tm/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
    注:解决任何缺失的任务队列相关性

    编译配置:
    Bb_version       ="1.32.0"
    Build_SYS        ="x86_64 Linux 版"
    NATIVELSBSTRING  ="Uubuntu-16.04"
    Target_SYS       ="ARM-Linux-gnueabi"
    机器          ="AM335x-EVM"
    DIASTRO           ="Arago"
    DISTR_VERSION   ="2017.06"
    TUNE_FUNCures    ="arm armv7a VFP thumb neon      callconvention-hard "
    TARGET_FPU       ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:2b7f7b00654eb3faaaea7c66271ebe508b9ffc019"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:8f49ed67d0627a04ac72fd388fda7756273ba2d7"
    meta 浏览器     ="标题:08576b03af624b65ad949c410d84c11c7d1f2e39"
    meta-openamp     ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
    meta-qt5         ="头:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
    元网络   
    meta ruby         
    Meta-python       
    Meta-OE           
    meta-gnome       ="头:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
    meta-ti          ="头:a18d57af8384ced25996739bb66d197c69efb77b"
    meta-linaro-toolchain
    meta-optee       ="标题:49b0f32d7e955f250b0022d1b2f403f45a2c2d9c"
    meta             ="标题:e3911133e9aad7cc3ae89faea80a097f6614fab"

    正在初始化任务:100%|######################################################################################################## |时间:0:00:16
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    错误:nativesdk-glibc-2.24-r0 do_compile:ode_runmake 失败
    错误:nativesdk-glibc-2.24-r0 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/temp/log.do_compile.3226)
    错误:故障日志文件存储在:/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/temp/log.do_compile.3226中
    日志数据如下:
    |调试:站点文件['endian-little'、'common-linux'、'common-glibc'、'bit-64'、'x86_64 - linux'、 "通用"]
    |调试:执行 shell 函数 DO 编译
    |注:使 PARALLELMFLAGS=-j 8 shell=/bin/bash
    |使-r PARALLEMFLAGS="-j 8"-C ./git objdir=`pwd` all
    | make[1]:输入目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/git
    | make -j 8 subdir=CSU -C CSU .../../subdir_lib
    | make[2]:输入目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/git/csu
    | make[2]:离开目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/git/csu
    | make -j 8 subdir=iconv -C iconv .=./ subdir_lib
    | make[2]:输入目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/git/iconv
    | make[2]:离开目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/git/iconv
    | make -j 8 subdir=locale -C locale .../../subdir_lib
    | make[2]:输入目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-glibc/2.24-r0/git/locale
    |/usr/bin/perl gen-translit.pl < C-translit.h.in > C-translit.h.tmp
    | MV -f C-translit.h.tmp C-translit.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟踪前一个日志后的下一个错误:

    错误:任务(虚拟:nativesdk:/home/tm/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/glibc/glibc_2.24.bb:do_compile)失败、退出代码为"1"
    错误:gstreamer1.0-plugins-bad-1.8.3-R5 do_install:OE_runmake 失败
    错误:gstreamer1.0-plugins-bad-1.8.3-R5 do_install:函数失败:do_install (日志文件位于/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.8.3-r5/temp/log.do_install.18583上)
    错误:故障日志文件存储在:/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.8.3-r5/temp/log.do_install.18583中
    日志数据如下:
    |调试:站点文件['endian-little'、'bit-32'、'arm-common'、'arm-32'、'common-linux'、 'common-glibc'、'arm-linux'、'arm-linux-gnueabi'、'common"]
    |调试:执行 shell 函数 DO 安装
    |注:进行-j 8 destdir=/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.8.3-r5/image 安装
    |在 GS-libs 中进行安装
    | make[1]:输入目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.8.3-r5/build/gst-libs
    |在 GST 中进行安装
    | make[2]:输入目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.8.3-r5/build/gst-libs/gst
    |在下载程序中进行安装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我得到以下结果:

    inux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.8.3-R5/temp/log.do_install.18583)
    错误:任务(/home/tm/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-bad_1.8.3.bb:DO 安装)失败、退出代码为"1"
    注意:任务摘要:尝试的2030任务、其中2019年不需要重新运行、2个任务失败。

    摘要:2个任务失败:
    虚拟:nativesdk:/home/tm/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/glibc/glibc_2.24.bb:do_compile
    /home/tm/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-bad_1.8.3.bb:DO 安装
    摘要:显示了1条警告消息。
    摘要:显示了4条错误消息、返回非零退出代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些文件可能处于不需要的状态。 清洁待机状态、然后重试。

    bitbake nativesdk-glibc cleavstate
    bitbake glibc -c cleavstate
    bitbake gstreamer1.0-plugins-bad -c cleavstate
    bitbake arago-core-tisdk-image 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的建议进行的第一次尝试无效。 我仍然会遇到奇怪的错误。 现在、我正在尝试对失败的那些执行-c 清理。
    (刚刚清理了 qtdeclarative 并正在等待下一个构建)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在结束的是 nativesdk-ti-lvm3.6失败。

    首先、我尝试对完整的 Arago-core-tisdk-image 进行位烘烤、但在 nativesdk-ti-lvm3.6中失败

    因此我对 nativesdk-ti-lvm3.6执行了清理、并尝试单独对这个进行位烘烤。 但我确实会遇到错误:

    |制造:***[全部]错误1.
    |错误:函数失败:DO 编译(日志文件位于/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-ti-llvm3.6/3.6-r6/temp/log.do_compile.129305)
    错误:任务(虚拟:nativesdk:/home/tm/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-core/llvm/ti-llvm3.6_3.6.bb:do_compile)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:已尝试640个任务、其中498个不需要重新运行、1个任务失败。

    摘要:1个任务失败:
    虚拟:nativesdk:/home/tm/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-core/llvm/ti-llvm3.6_3.6.bb:do_compile
    摘要:显示了1条警告消息。
    摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以发布 /home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-ti-llvm3.6/3.6-r6/temp/log.do_compile.129305日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有:do 编译日志文件。
    其中包含 ti-llvm3.6_3.6.bb 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在终端窗口中向后滚动、但有太多的跟踪、以至于我无法使用日志文件名。

    但我在跟踪中发现以下内容。

    lvm3.6/3.6-r6/llvm-3.6.build/tools/clang/lib'
    |/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-ti-llvm3.6/3.6-r6/git/Makefile.rules:873:目标"全部"配方失败
    |制造[2]:***[全部]错误1.
    | make[2]:离开目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-ti-llvm3.6/3.6-r6/llvm-3.6.build/tools/clang
    |/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-ti-llvm3.6/3.6-r6/git/Makefile.rules:932:目标'clang/.makeall'的配方失败
    | make[1]:***[clang/.makeall]错误2.
    | make[1]:离开目录'/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-ti-llvm3.6/3.6-r6/llvm-3.6.build/tools
    |/home/tm/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-ti-llvm3.6/3.6-r6/git/Makefile.rules:873:目标"全部"配方失败
    |制造:***[全部]错误1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布在终端上执行的这两条命令的输出?

    LS -al /bin/sh
    echo $seconds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM@Ubuntu:~/tisdk/build ls -l /bin/sh
    lrwxrwxrwx 1 root root 4 okt 10 15:11 /bin/sh -> bash
    TM@Ubuntu:~/tisdk/build echo $seconds
    10970
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是昨天生成的文件。

    昨天晚上、我还使用 Ubunto 16.04创建了一个新的构建机器、并使用 SDK 版本中的快照包根据说明安装了 Processor SDK。

    遗憾的是、这台新机器也无法构建 SDK。 我现在在铬- wayland 结束、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log.do_5F00_compile.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此错误:x86_64-Arago-Linux-g++:内部编译器错误:已终止(程序 cc1plus)。 内存不足,请尝试使用较少的作业进行构建。
    您需要删除此行的主要原因是默认系统 shell 未切换到 bash。 在执行内核 run.do_setup_uio 任务时、开始时具有#!/bin/sh、并且默认系统 shell 指向 DASH、 do_setup_uio ()函数将不会被执行、并且 AM335x-icev2-PRU-ex-uio.dts 不会包含在内核源代码中、稍后内核器件树编译将失败、没有规则使目标'arch/arm/boot/dts/AM335x-icev2-PRU-ex-uio.dtb 停止。 误差。