请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4377 主题中讨论的其他器件: AMIC120、 AMIC110
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我的客户决定将 AMIC120用于 Profinet 解决方案、因为 AM4377采用相同的设计、所以我将此问题标记为 AM4377。
查看 AMIC110 ICE EVM 的设计。 发现每个 Profinet 端口的 PHY 使用两个25MHz OSC。
由于该项目对成本非常敏感、因此他们想问是否可以用 MPU 的时钟输出替换两个25MHz OSC? 这可以节省两个 OSC 的成本。
如果没有、是否可以让两个 Profinet 端口 PHY 共享相同的25MHz OSC、从而节省一个 OSC 的成本?