This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:Profinet PHY 振荡器时钟

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, AMIC120, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632569/rtos-am4377-profinet-phy-oscillator-clock

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件: AMIC120AMIC110

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我的客户决定将 AMIC120用于 Profinet 解决方案、因为 AM4377采用相同的设计、所以我将此问题标记为 AM4377。

查看 AMIC110 ICE EVM 的设计。 发现每个 Profinet 端口的 PHY 使用两个25MHz OSC。  

由于该项目对成本非常敏感、因此他们想问是否可以用 MPU 的时钟输出替换两个25MHz OSC? 这可以节省两个 OSC 的成本。   

如果没有、是否可以让两个 Profinet 端口 PHY 共享相同的25MHz OSC、从而节省一个 OSC 的成本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AMIC110数据表修订版 B 的第6.2.4节规定:

    "AMIC110 CLKOUT1和 CLKOUT2时钟输出不应用作任何外设接口的同步时钟、因为它们不会对任何其他信号进行时序闭合。 这些时钟输出也不用于为任何需要低抖动参考时钟的时间关键型外部电路供电。 由于许多系统变量的复杂组合、这些输出的抖动性能无法预测。 例如、CLKOUT2可能来自多个 PLL、每个 PLL 支持多种配置、从而产生不同的抖动性能。 抖动性能还存在其他不可预测的影响因素、例如应用特定噪声或时钟电路中的串扰。 因此、没有计划为这些输出指定抖动性能。"

    您可以使用外部25MHz±50ppm CMOS 电平振荡器为两个 PHY 计时。