This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:NOR 闪存页面模式访问

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632056/tms320c6657-nor-flash-page-mode-access

器件型号:TMS320C6657

您好、香榭丽舍

我想在页面模式下访问 CS0上的 NOR 闪存。
我尝试通过读取8页访问来缩短页面模式下的唤醒时间。
根据变量的定义、可读页面的数量似乎有所不同。
如果使用 long long (64位)、它可以读取4页。

详细信息如下:
Ex) ADR 0x7000_0000  长度0x8000 用一个 for ()循环读取。

请告诉我应该如何正确阅读8页。
如果有任何文档、将会非常有用。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugawara-San、

    n`tn`t EVM 上没有并行 NOR 闪存、因此我们在该器件上的 RTOS 产品中提供了相关软件。 但是、器件启动时、我们使用了一些 NOR 闪存代码、我想向您指出这些代码、以便将其用作参考。

    请检查此处提供的 NOR 编写器代码:
    e2e.ti.com/.../1850271

    请参阅 E2E、其中的客户已确认他们能够使用此代码。
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneI_Bootloader_Resources_and_FAQ

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul