请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 您好、香榭丽舍
我想在页面模式下访问 CS0上的 NOR 闪存。
我尝试通过读取8页访问来缩短页面模式下的唤醒时间。
根据变量的定义、可读页面的数量似乎有所不同。
如果使用 long long (64位)、它可以读取4页。
详细信息如下:
Ex) ADR 0x7000_0000 长度0x8000 用一个 for ()循环读取。
请告诉我应该如何正确阅读8页。
如果有任何文档、将会非常有用。
此致、
Hitoshi