This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 片上 HDMI 显示质量问题

Guru**** 2583095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631887/quality-issue-of-on-chip-hdmi-display

尊敬的 TI:

我们在设计中将片上 HDMI 显示用作环路输出、但 HDMI 显示存在一些质量问题。

对于循环使用、我们将通过 DM8168 VIP 端口(与 HDMI Rx 芯片连接)捕获的用户笔记本电脑 HDMI 视频输出环路到 DM8168片上 HDMI 显示屏。

回放后、显示屏上的文本似乎不清楚...下面是 HDMI 监视器快照:

直接在 HDMI 显示器上的笔记本电脑 HDMI 输出-

笔记本 电脑 HDMI 输出环路到 HDMI 监视器(例如、 笔记本电脑 HDMI 输出-> HDMI Rx 芯片-> dm8168VIP 端口-> dm8168片上 HDMI 输出)-

顺便说一下、我们已经尝试过循环至 DM8168 VGA 显示屏(连接片上 HDMI 显示屏)...质量更好。

是否有任何可提高 HDMI 显示质量的调整?

如果有任何建议,将不胜感激

谢谢。

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    是否使用 EZSDK 5.05.02.00? 您是否使用 DM816x TI EVM 或定制板?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我正在使用 DVRRDK_04.01.00.02和定制板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    请参阅以下 e2e 帖子:

    e2e.ti.com/.../426680

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    您能给我一些关于片上 HDMI 参数微调的建议吗?
    我认为 EVM 有相同的问题... 我稍后会尝试。
    谢谢
    BR、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    我建议您浏览 DM816x HDMI 文档(TRM、数据表、器件勘误表)和 TI81xx HDMI Linux 驱动程序 wiki (查看此处支持的分辨率)。

    您可以尝试在 DM816x TI EVM 上重新创建此问题。

    同时确保您使用的是最新的 ti81xx dvrrdk Linux 内核版本:

    arago-project.org/.../

    此致、
    帕维尔