主题中讨论的其他器件: AM3352、 TPS65910
工具/软件:Linux
大家好、我有一个带 ti am3351处理器的定制板、
我使用的是 ti-processor-SDK 03.00.00.04
内核在 "等待根设备 PARTUUUUUID=0007D795-02"打印时被阻止
请告诉我需要进行哪些更改。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我将 MMC 引导用于定制板、在我的案例中没有 EEPROM、
我使用的是 ti-processor-SDK -AM335x-03.00.00.04 SDK
/********* 器件树中 MMC1的 PinMux 详细信息********* /
arch/arm/boot/dts/am335x-evmsk.dts
mmc1_pins:pinmux_mmc1_pins{
pinctrl-single、pins =<
0xf0 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(H19) mmc0_data3.mmc0_data3 */
0xf4 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(H18) mmc0_data2.mmc0_data2 */
0xf8 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(H17) mmc0_data1.mmc0_data1 */
0xFC (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(G18) mmc0_data0.mmc0_data0 */
0x100 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(G19) mmc0_clk.mmc0_clk *
0x104 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/*(G17) mmc0_cmd.mmc0_cmd *
0x160 (PIN_INPUT | MUX_MODE5)/*(B16) spi0_CS1.GPIO0_6 */
>;
};
mmc1{(&M)
状态="正常";
VMMC-SUPPLY =<&VMMC_REG>;
总线宽度=<4>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&mmc1_PINs>;
CD-GPIO =<&GPIO0 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};
/ /
////////////////////// 路径中的 I 硬编码 DTB 文件名:u-boot 目录 include/configs/am335x_evm.h
#define CONFIG_Extra ENV_SETTINGS \
DEFAULT_LINUX_BOOT_ENV \
DEFAULT_MMC_TI_args \
"Boot_FDT=Try \0"\
"bootpart=0:2\0"\
"bootdir=/boot\0"\
"BootFile=zImage\0"\
"Fdtfile=AM335x-evmsk.dtb\0"\//硬编码路径
"console=ttyO0、115200n8\0"\
"partitions="\
"uid_disk=${uuid_gppt_disk};"\
"name=rootfs,start=2MiB, size=-、uuid=${uid_gp_t_rootfs}\0"\
"optargets=\0"\
"ramroot=/dev/ram0 rw\0"\
"ramrootfstype=ext2\0"\
"spiroot=/dev/mtdblock4 rw\0"\
"rootspifstype=jffs2\0"\
"spisrcaddr=0xe0000\0"\
"spiimgsize=0x362000\0"\
/////////////////////////////////// 请检查以下日志中的 ENV、引导日志消息
/********* 打印机日志开始*************** /
boot_a_script=load ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${scriptaddr}${prefix}${script};source ${scriptaddr}
boot_efi_binary=load ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${kernel_addr_r}efi/boot/bootarm.EFI;如果 fdt addr ${fdt_addr_r}、则 bootefi ${i
boot_extlinux=sysboot ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}任何${scriptaddr}${prefix}extlinux/extlinux.conf
BOOT_FDT=尝试
BOOT_NET_USB_START=USB 启动
boot_nars=//boot/
boot_script_dhcp=boot.scr.uimg
boot_scripts=boot.scr.uimg boot.scr
boot_targets=mmc0 legacy_mmc0 mmc1 legacy_mmc1 nand0 PXE DHCP
bootcmd=run finddt;运行 init_console;运行 envboot;运行 distro_bootcmd
bootcmd_dhcp=run boot_net_usb_start;如果 DHCP ${scriptaddr}${boot_script_dhcp}、则源${scriptaddr};fi
bootcmd_legacy_mmc0=setenv mmcdev 0;setenv bootpart 0:2;运行 mmcboot
bootcmd_legacy_mmc1=setenv mmcdev 1;setenv bootpart 1:2;运行 mmcboot
bootcmd_mmc0=setenv devnum 0;运行 MMC_boot
bootcmd_mmc1=setenv devnum 1;运行 MMC_boot
bootcmd_nand=运行 nandboot
bootcmd_PXE=运行 boot_net_usb_start;DHCP;如果 PXE 获得;然后是 PXE 引导;fi
bootcount=2
BOOTDELAY=2
bootdir=/boot
bootenvfile=uEnv.txt
BootFile=zImage
BOOTM_SIZE=0x10000000
bootpart=0:2
bootscript=echo 正在从 MMC${mmcdev}...;源${loadaddr}运行的 bootscript
console=ttyO0、115200n8
CPU=armv7
DFU_alt_INFO_eMMC=rawemmc RAW 0 3751936
dfu_alt_info_mmc=boot part 0 1;rootfs part 0 2;mlo fat 0 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x300 0x400;spl-os-args.raw 0x80 0x81
dfu_alt_info_ram=内核 ram 0x80200000 0xD80000;fdt ram 0x80F80000 0x80000;ramdisk ram 0x81000000 0x4000000
distro_bootcmd=用于${boot_targets}中的目标;请运行 bootcmd_${target};完成
EFI_dtb_nefins=//dtb//dtb/current
envboot=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;然后回显在器件${mmcdev}上找到的 SD/MMC;如果运行 loadbootscript;然后运行 bootscript;否则运行 lo;
eth1addr=de:ad:be:ef:00:01
ethaddr=a0:F6:FD:28:0A:73
FDT_addr_r=0x88000000
fdtaddr=0x88000000
fdtcontrolladdr=8ef3bed8.
fdtfile=AM335x-evmsk.dtb
findfdt=if test $board_name = A335BONE;then setenv fdtfile AM335x-bone.dtb;fi;if test $board_name = A335BNLT;then setenv fdtfile AM335x-bo
finduid=part uuid mmc 0:2 uuid
importbootenv=echo 从 MMC${mmcdev}导入环境...;env 导入-t ${loadaddr}${filesize}
init_console=if test $board_name = a335_ice;然后 setenv 控制台 ttyO3、115200n8;否则 setenv 控制台 ttyO0、115200n8;fi;
kernel_addr_r=0x82000000
load_efi_dtb=load ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${fDT_addr_r}${prefix}${efi_fdtfile}
loadaddr=0x82000000
loadbootenv=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}${bootenvfile}
loadbootscript=load MMC ${mmcdev}${loadaddr}boot.scr
loadfdt=load MMC ${bootpart}${fdtaddr}${bootdir}/${fdtfile}
loadimage=load MMC ${bootpart}${loadaddr}${bootdir}/${bootfile}
loadramdisk=load MMC ${mmcdev}${rdaddr}ramdisk.gz
MMC_BOOT=if MMC dev ${devnum};然后 setenv devtype MMC;运行 scan_dev_for_boot_part;fi
mmcboot=mmc dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;然后回显在器件${mmcdev}上找到的 SD/MMC;运行 envboot;如果运行 loadimage;然后运行 mmclosados;fi;
mmcdev=0
mmclaros=run args_mmc;如果测试${boot_FDT}= yes ||测试${boot_FDT}=试用;如果运行 loadfdt;则 bootz ${loadaddr}-${fdtaddr};否则、如果;
mmcrootfstype=ext4 rootwait
netargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath}、${nfsopts}RW IP=DHCP
netboot=echo Booting from network...;setenv autoload no;dhcp;run netloadimage;run netloadfdt; 运行 netargs;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}
netloadfdt=tftp ${fdtaddr}${fdtfile}
netloadimage=tftp ${loadaddr}${bootfile}
nfsopts=nolock
partitions=uuid_disk=${uid_gppt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uid=${uid_gppt_rootfs}
pxefile_addr_r=0x80100000
ramargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${ramroot}rootfstypy=${ramrootfstype}
ramboot=echo 从 ramdisk 引导...;运行 ramargs;bootz ${loadaddr}${rdaddr}${fdtaddr}
ramdisk_addr_r=0x88080000
ramroot=/dev/ram0 rw
ramrootfstype=ext2
读数地址= 0x88080000
rootpath=/export/rootfs
scan_dev_for_boot=echo 扫描${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}...;对于${boot_drefixes}中的前缀;请运行 scan_dev_for_extlinux;运行;
scan_dev_for_boot_part=part list ${devtype}${devnum}-可引导设备列表;env 存在设备列表|| setenv 设备列表1;用于${de}中的 DISTR_BOOTpart
scan_dev_for_efi=setenv efi_fdtfile ${fdtfile};如果测试-z "${fdtfile}"-a -n "${soc}";则 setenv efi_fdtfile ${soc}-${board}${boardver}.dtbe
scan_dev_for_extlinux=if test -e ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${prefix}extlinux/extlinux.conf;然后回显找到${prefix}extlinux/exi
scan_dev_for_scripts=用于${boot_scripts}中的脚本;如果测试-e ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${prefix}${script}、则执行;然后回显找到 e
脚本地址=0x80000000
SoC=am33xx
args=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${spiroot}spifstypy=${rootrootfstype}
spiboot=echo Booting from SPI ...;运行 spiargs;SF 探测器${spibusno}:0;SF 读取${loadaddr}${spisrcadr}${spiimgsize};bootz ${loadaddr}
spibusno=0
spiimgsize=0x362000
spiroot=/dev/mtdblock4 rw
rootspifstype=jffs2.
spisrcaddr=0xe0000
static_ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off
stderr=串行@44e09000
stdin =串行@44e09000
stdout=串行@44e09000
USB_boot=USB start;如果 USB dev ${devnum};则 setenv devtype USB;运行 scan_dev_for_boot_part;fi
USBnet_devaddr=de:ad:be:ef:00:01
供应商= TI
ver = U-Boot 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2017年10月12日- 12:31:20 +0530)
/********* printenv 日志结束********* /
/////////////////////////////////// 请检查以下日志以查看引导日志消息
/********* 启动日志'********* /
警告:以太网@4a100000、使用来自 ROM 的 MAC 地址
eth0:以太网@4a100000
警告:USB_ether 使用来自 ROM 的 MAC 地址
,eth1:USB_ether
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
正在扫描 MMC 0:1...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
337ms (10.4 MIB/s)内读取的3661656字节
在56ms (707 KiB/s)内读取40555字节
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x37df58]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ef2d000,结束8ef39e6a... 好的
FT_board_setup
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (root@Sridhar-ThinkCenter-M73)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)) 7 PREEM7
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:TI AM335x EVM-SK
[0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =0007d795-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]内存:224376K/262144K 可用(7095K 内核代码、292K RWdata、2444K rodata、288K init、263K BSS、 13192K 保留、24576K c)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0959034 (9541 KB)
[0.000000].init:0xc095a000 - 0xc09a2000 (288KB)
[0.000000].data:0xc09a2000 - 0xc09eb248 (293KB)
[0.000000].bss:0xc09ed000 - 0xc0a2eed8 (264 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:时间2为19200000Hz
[0.000030] sched_clock:在19MHz 时为32位、分辨率为52ns、每111848106981ns 换行一次
[0.000079]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:99544814920ns
[0.000103] OMAP 时钟源:Timer1为19200000Hz
[0.001177] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.00153]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.001588]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.001603]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
[0.001617]更新您的内核命令行。
[0.001650]校准延迟环路... 302.28茂物剪(lpj=1511424)
[0.057722] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.057987]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.058015]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.059472]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.059534]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.059603] Initializing cgroup Subsys devices (正在初始化 cgroup 子系统设备)
[0.059637]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.0569669]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.059699]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.059761] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.060465]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.065463] devtmpfs:已初始化
[0.094813] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.128894] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.133260] OMAP-hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.133284] OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
[0.136855] OMAP-hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.136873] OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
[0.199266]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.203450] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.206274] NET:注册协议系列16.
[0.211559(2004) DMA:预分配256个 KiB 池,用于原子相干分配
[0.237732]空闲:使用调速器梯
[0.267715]空闲:使用调速器菜单
[0.279145] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.305474]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.369204] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.371210]稳压器固定电压@2:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/SCM@210000/引脚多路复用器@800/pinmux_wl12xx_ge 的 pctldev
[0.378247] vgaarb:已加载
[0.37953] SCSI 子系统已初始化
[0.380326] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.380509] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.380727] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.382008] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟 e
[0.382370]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.382533] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.382661] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.382680] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.382757] PTP 时钟支持已注册
[0.383290] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.385876] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.386656]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.389475]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.416813] NET:注册协议系列2.
[0.418470] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.418560] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.418629] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.418786] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.418834] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.419169] NET:注册协议系列1.
[0.420053] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.420087] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.420104] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.420120] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.422053]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.426588] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.447119] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.449066] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.449187]已注册密钥类型 id_resolver
[0.449208]注册密钥类型 id_legacy
[0.449387] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.454076]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
[0.454138]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.454171] IO 调度程序截止日期已登记
[0.454584]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.458331] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.465489]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[0.622617]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.631900] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[1.287750]控制台[ttyS0]已启用
[1.293763][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.301644] of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
[1.310705] of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
[1.319180][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[1.325944][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[1.354955]控制台:切换到彩色帧缓冲器件60x34
[1.367253] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
[1.399545][DRM]初始化了次要0上的 tilcdc 1.0.0 20121205
[1.423851]循环:模块已加载
[1.433170] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.499549] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
[1.505659] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:无实时 phy、可扫描所有内容
[1.512239] DaVinci_MDIO:4a101000.MDIO 的探测失败、错误-5
[1.535612] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = a0:F6:FD:28:0A:73
[1.559422] cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = DE:AD:be:ef:00:01
[1.568311]峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
[1.575965] usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
[1.581959] usbcore:注册的新接口驱动程序 a6
[1.587491] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[1.593758] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[1.599871] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
[1.605783] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[1.611727] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[1.617579] usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
[1.623669] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[1.629537] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[1.636987] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.643611] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
[1.648209] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[1.654055] EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.659633] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.665871] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
[1.670586] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
[1.677087] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[1.684193] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.691979] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.699745] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
[1.706979] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[1.713254] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[1.718859] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[1.780199] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.787330] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序的版本 +
[1.796510] ledtrig-CPU:已注册以指示活动|
[1.803348] usbcore:注册的新接口驱动程序|无法打开/dev/ttyUSB0! |
[1.808908] usbhid:USB HID 内核驱动程序||
[1.819965] NET:注册协议系列10------------------------------------------------------- +
[1.827514] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.834096] NET:注册协议系列17.
[1.839163]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.844048] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.852670]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.856988]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.889873] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
[1.897455] tps65910 0-002D:配置外部控制 EN1时出错
[1.904128] tps65910 0-002D:无法初始化外部控制配置
[1.911105] vrtc:无法启用
[1.914763] tps65910 0-002D:注册 tps65910-PMIC 稳压器失败
[1.921515] tps65910-PMIC:tps65910-PMIC 的探头失败、错误-121
[1.930237] omap_i2c 44e0b000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.937212] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[2.094947] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[2.132522]输入:GPIO_buttons@0 AS /devices/platform/gpio_buttons@0/input/input0
[2.14267] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
[2.147662] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[2.161978] VBAT:禁用
[2.164945] lis3_reg:正在禁用
[2.168091] vwl1271:正在禁用
[2.171516] ALSA 器件列表:
[2.174488]未找到声卡。
[2.180544]正在等待根设备 PARTUUUUID=0007d795-02... //////////////////// 内核引导在此处停止
[110.5582232] random:非阻塞池已初始化
/ /
//////////////////////////////////////// :请告诉我需要在何处设置 rootfs 路径(“/dev/mmcblkop2”)
谢谢、
Khageswararao、
我怀疑您错过了启动参数中的"args_mmc"设置:
args_mmc=run finduid;setenv bootargs console=${console}${optargets}root=PARTUUID =${uuid}rw rootfstype=${mmcrootfstype}
在附件中查看电路板的所有环境变量。
BR
Tsvetolin Shulev