This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSEVM6678:重建 PDK 时出现问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630863/rtos-tmdsevm6678-problems-rebuilding-the-pdk

器件型号:TMDSEVM6678
主题中讨论的其他器件:MATHLIBCCStudio

工具/软件:TI-RTOS

我已安装在 Windowa 8.1上

  • CCS_setup_7.3.0.00019
  • TI-processor-SDK-RTOS-c667x-EVM-04.01.00.06-Windows-x86-64安装

我正在尝试使用以下文件重建 PDK (C:\ti\pdk_c6~1\packages):

  1. pdksetupenv.bat
  2. pdkProjectCreate

我要执行的步骤如下: processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

当我运行第一个文件时、文件夹不正确。 例如、不存在/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi...

C:\ti\pdk_c6~1\packages/pdksetupenv.bat
未配置可选参数:
XDC 版本构建所需的 CG_XML_BIM_INSTALL_PATH
示例:设置 CG_XML_BIM_INSTALL_PATH=C:/ti/cg_xml/bin
未配置可选参数:
XDC 版本构建所需的 DOXYGEN_INSTALL_PATH
示例:设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin

环境配置:
LIMIT_SoC :c6678
limit_boards :evmC6678
pdk_install_path :/ti/PDK_C6~1/packages
C6X_GEN_INSTALL_PATH :C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
toolchain_path_gcc :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_a15 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_A8 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_a9 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_M4 :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS
toolchain_path_arm9 :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS
toolchain_path_EVE :C:/ti/arp32_1.0.8
CL_PRU_INSTALL_PATH :C:/ti/ti-cgt-pru_2.1.5
utils_install_DIR :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin
FPULIB_PATH :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-n
1-eabi/4.9.3/FPU
Cross_tool_PRFX :arm-none-eabi-
XDC_INSTALL_PATH :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
BIOS_install_path :C:/ti/bios_6_46_05_55
IPC_INSTALL_PATH :C:/ti/ipc_3_46_02_04
EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:C:/ti/edma3_lld_2_12_05_29
NDK_INSTALL_PATH :C:/ti/ndk_2_25_01_11
IMGLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
DSPLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0
MATHLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0
UIA_INSTALL_PATH 网址:/ti/uia_2_00_06_52

更改为短名称以支持包含空格的目录名称
当前目录:/ti/PDK_C6~1/packages
PDK 编译环境已配置

然后、我运行第二个文件、并且从未检测到测试项目。 请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    以下是我对 PDK 所做的操作:
    x0155517@MMS:~/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages。/pdksetupenv.sh
    未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 CG_XML_bin_install_path="~/ti/cg_xml/bin
    未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 DOXYGEN_INSTALL_PATH="~/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin
    (二
    环境配置:
    LIMIT_SoC :c6678
    limit_boards :evmC6678
    pdk_install_path 网址:/home/x0155517/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages
    C6X_GEN_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
    toolchain_path_gcc 网址:/home/x0155517/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_a15 网址:/home/x0155517/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_A8 网址:/home/x0155517/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_a9 网址:/home/x0155517/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_M4 网址:/home/x0155517/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
    toolchain_path_arm9 网址:/home/x0155517/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
    toolchain_path_EVE 网址:/home/x0155517/ti/arp32_1.0.8
    CL_PRU_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/ti-cgt-pru_2.1.5
    FPULIB_PATH 网址:/home/x0155517/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu
    Cross_tool_PRFX :arm-none-eabi-
    XDC_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/xdctools_3_32_01_22_core
    BIOS_install_path 网址:/home/x0155517/ti/bios_6_46_05_55
    IPC_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/ipc_3_46_00_02
    EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:/home/x0155517/ti/edma3_lld_2_12_04_28
    NDK_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/ndk_2_25_01_11
    IMGLIB_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
    DSPLIB_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0
    MATHLIB_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0
    UIA_INSTALL_PATH 网址:/home/x0155517/ti/uia_2_00_06_52
    已配置 PDK 构建环境
    秘书长的报告

    尽管我使用 Linux、但您可以看到路径的导出方式与您的导出方式类似。 但稍后、当我运行 pdkProjectCreate.sh 脚本时、我能够创建一个项目:
    x0155517@MMS:~/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages ./pdkProjectCreate.sh C6678全小型 GPIO DSP
    ========================================================================================================================================================
    配置:
    SoC :C6678
    电路板 :全部
    字节序 :小
    模块 :GPIO
    处理器 :DSP
    pdk_short_name:/home/x0155517/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages
    ========================================================================================================================================================
    正在检查配置...
    PDK_PARTNO :C6678L
    pdk_Eclipse_ID :com.ti.pdk.c667x
    RTSC_platform_name:ti.platforms.evm6678
    RTSC_TARGET :ti.targets.elf.c66
    CCS_DEVICE 网址:com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xPlusDevice
    (小部分
    在 PDK 中检测所有工程并将其导入工作区/home/x0155517/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages/MyExampleProjects
    检测到的项目./GPIO_LedBlink_C6678_EVM_c66xTestProject.txt

    --------------------------------------------------
    正在创建项目'GPIO_LedBlink_C6678_EVM_c66xTestProject'...


    完成!
    正在复制 macros.ini
    项目生成完成
    (小部分

    请分享您如何运行 pdkProjectCreate.bat 文件? 您是否按照文件的使用部分中所述运行它?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通常不使用窗口... 我重新安装了软件、现在可以正常工作
    无论如何感谢您