请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM6678 主题中讨论的其他器件:MATHLIB、 CCStudio
工具/软件:TI-RTOS
我已安装在 Windowa 8.1上
- CCS_setup_7.3.0.00019
- TI-processor-SDK-RTOS-c667x-EVM-04.01.00.06-Windows-x86-64安装
我正在尝试使用以下文件重建 PDK (C:\ti\pdk_c6~1\packages):
- pdksetupenv.bat
- pdkProjectCreate
我要执行的步骤如下: processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK
当我运行第一个文件时、文件夹不正确。 例如、不存在/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi...
C:\ti\pdk_c6~1\packages/pdksetupenv.bat 未配置可选参数: XDC 版本构建所需的 CG_XML_BIM_INSTALL_PATH 示例:设置 CG_XML_BIM_INSTALL_PATH=C:/ti/cg_xml/bin 未配置可选参数: XDC 版本构建所需的 DOXYGEN_INSTALL_PATH 示例:设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin 环境配置: LIMIT_SoC :c6678 limit_boards :evmC6678 pdk_install_path :/ti/PDK_C6~1/packages C6X_GEN_INSTALL_PATH :C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 toolchain_path_gcc :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 toolchain_path_a15 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 toolchain_path_A8 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 toolchain_path_a9 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 toolchain_path_M4 :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS toolchain_path_arm9 :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS toolchain_path_EVE :C:/ti/arp32_1.0.8 CL_PRU_INSTALL_PATH :C:/ti/ti-cgt-pru_2.1.5 utils_install_DIR :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin FPULIB_PATH :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-n 1-eabi/4.9.3/FPU Cross_tool_PRFX :arm-none-eabi- XDC_INSTALL_PATH :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core BIOS_install_path :C:/ti/bios_6_46_05_55 IPC_INSTALL_PATH :C:/ti/ipc_3_46_02_04 EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:C:/ti/edma3_lld_2_12_05_29 NDK_INSTALL_PATH :C:/ti/ndk_2_25_01_11 IMGLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/imglib_c66x_3_1_1_0 DSPLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0 MATHLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0 UIA_INSTALL_PATH 网址:/ti/uia_2_00_06_52 更改为短名称以支持包含空格的目录名称 当前目录:/ti/PDK_C6~1/packages PDK 编译环境已配置
然后、我运行第二个文件、并且从未检测到测试项目。 请帮帮我!