请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2E05 您好!
我们设计了一个定制板、其 K2E05 SoC SGMII-00端口与 TI DP83867ISRGZ PHY 相连。
当 PHY 从复位状态中退出时、它会显示与外部 PC 的链接、但当我们尝试在 uboot 处通过 K2E SoC ping 外部 PC 时。 它不工作。
在 ping 过程中,它会显示消息“Waiting for autonegotiation to complete......... 超时"。
我也不知道为什么会再次进行自动协商、因为 PHY 复位后、它会显示自动协商已完成、链路已启动。
我们已经检查了 PHY 寄存器设置、除了对寄存器"状态寄存器1 (STS1)地址0x000A"有疑问外、似乎一切正常、因为该寄存器显示主/从配置设置为主、本地接收器和远程接收器不正常。
我们使用 K2E EVM uboot 作为基本源代码。
有人能告诉我这种行为的可能原因吗?
谢谢、此致
Tarang Jindal