This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:K2E SGMII-00端口不能与 TI PHY DP83867I 配合使用

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631993/66ak2e05-k2e-sgmii-0-port-not-working-with-ti-phy-dp83867i

器件型号:66AK2E05

您好!

我们设计了一个定制板、其 K2E05 SoC SGMII-00端口与 TI DP83867ISRGZ PHY 相连。

当 PHY 从复位状态中退出时、它会显示与外部 PC 的链接、但当我们尝试在 uboot 处通过 K2E SoC ping 外部 PC 时。 它不工作。

在 ping 过程中,它会显示消息“Waiting for autonegotiation to complete......... 超时"。

我也不知道为什么会再次进行自动协商、因为 PHY 复位后、它会显示自动协商已完成、链路已启动。

我们已经检查了 PHY 寄存器设置、除了对寄存器"状态寄存器1 (STS1)地址0x000A"有疑问外、似乎一切正常、因为该寄存器显示主/从配置设置为主、本地接收器和远程接收器不正常。

我们使用 K2E EVM uboot 作为基本源代码。

有人能告诉我这种行为的可能原因吗?

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev