This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:函数 cameraLink_tskMain();调用

Guru**** 2580485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631498/tmdscsk388-function-cameralink_tskmain-call

器件型号:TMDSCSK388

您好!

我使用的是 IPNC_RDK 3.9.0、在这里、我尝试理解 void cameraLink_tskMain (struct Utils_Tskhnl * pTsk、Utils_MsgHnl * pMsg)的函数调用;

在 IPNC_RDK-3.9.0/Sources/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/camera/cameraLink_tsk.c 中

如果我的解出是正确的、则由调用它

三、会议的报告

状态= Utils_tskCreate (&pObj->tsk、
                            CameraLink_tskMain、
                            camera_link_TSK_PRI、
                            gcameraLink_tskStack、
                            camera_link_TSK_stack_size、pObj、"camere");

三、会议的报告

在 Int32 CameraLink_init()中

如果这是正确的方法,我将尝试调用 CaptureLink_tskMain ();在 IPNC_RDK-3.9.0/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/captureLink_tsk.c 中

但不调用该函数。

我注意到

/**创建链接任务,任务保持空闲状态
       在收到消息命令时调用 CameraLink_tskMain
   *

如何使消息命令可用于捕获。

感谢您的所有帮助和建议

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要了解链路和链路框架。 捕获链路基于链路框架。

    tskMain 是一个线程输入函数、在该线程启动时调用。 然后它只等待命令。 您可以使用链接 ID 和 API System_LinkSendCommand 发送命令。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    请通过 IPNC_RDK_3.9.0/Source/IPNC_RDK/collateralsIPNC_RDK_McFW_UserGuide.pdf 了解链路和链框架。

    Capture 和 camera 都是链接,它们具有由 System_initLinks()调用的 init 函数。

    INIT 函数将以*****的形式生成线程 _tskMain()将等待命令。(第一个命令应该被创建,否则它将抛出错误)。

    如果您没有向链接发送任何命令、则将创建并启动链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brijesh Jadav 和 Anuj、

    为了使用 CaptureLink_tskMain、我将尝试提供一个 create 命令。

    这里是我的应用中使用的完整功能。 因此、在'multih_tristream_fullfeature.c'中创建链路

    IPNC_RDK-3.9.0/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_api/用例/multifh_tristream_fullfeature.c

    是否在该文件中创建了链接?

    如果是、在创建摄像机链接的可用代码中、我必须使用捕获创建链接进行修改?
    请确认

    谢谢、
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    在上述文件中、摄像机链接已创建、而不是捕捉链接。

    如果要创建捕获、请发送 create 命令以捕获链接。

    为此、您必须设置用于捕获链路的创建参数和其他参数、并在 HDVPSS 中设置必要的功能以使用捕获链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anuj、


    我发送 create 命令来捕获链接。

    此致