您好!
我使用的是 IPNC_RDK 3.9.0、在这里、我尝试理解 void cameraLink_tskMain (struct Utils_Tskhnl * pTsk、Utils_MsgHnl * pMsg)的函数调用;
在 IPNC_RDK-3.9.0/Sources/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/camera/cameraLink_tsk.c 中
如果我的解出是正确的、则由调用它
三、会议的报告
状态= Utils_tskCreate (&pObj->tsk、
CameraLink_tskMain、
camera_link_TSK_PRI、
gcameraLink_tskStack、
camera_link_TSK_stack_size、pObj、"camere");
三、会议的报告
在 Int32 CameraLink_init()中
如果这是正确的方法,我将尝试调用 CaptureLink_tskMain ();在 IPNC_RDK-3.9.0/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/captureLink_tsk.c 中
但不调用该函数。
我注意到
/**创建链接任务,任务保持空闲状态
在收到消息命令时调用 CameraLink_tskMain
*
如何使消息命令可用于捕获。
感谢您的所有帮助和建议
谢谢你
此致