This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:通过 RSE 进行电路板编程

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631437/ccs-processor-sdk-am335x-board-programming-via-rse

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
我有 BeagleBone Black、我在 SD 卡上有 PSDK RT-Linux。 我还在 Ubuntu 主机上安装了 PSDK RT-Linux 和 CCS、

我根据“<a href="">http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Training:_Hands_on_with_the_Linux_SDK#Creating_a_New_CCS_Project"”编写了一个">processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Training:_Hands_on_with_the_Linux_SDK hello word 程序

现在、我想使用这个对 BBB 进行编程。 因此、我应该根据processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Training:_Hands_on_with_the_Linux_SDK 使用 RSE

因此我需要目标(BBB) IP 地址。  


processors.wiki.ti.com/.../How_to_setup_Remote_System_Explorer_plug-in 中所述、我在命令行中使用 ifconfig 获取 BBB IP 地址、结果如下:


问题1:现在、我应该在"processors.wiki.ti.com/.../How_to_setup_Remote_System_Explorer_plug-in 中将什么 IP 地址用作主机名

问题2:对于带 RSE 的程序 BBB、目标板(BBB)和主机计算机之间需要连接什么? 使用 LAN 电缆的以太网连接是否足够?

问题3:使用 gdbserver 进行调试的真正连接是什么?(以太网?FTDI? 还是两者都有?)

问题4:基本上、使用编程器 XDS100对 BBB 进行编程与使用 RSE 进行编程之间有何区别?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Roya Azimi]]问题1:现在我应该在"processors.wiki.ti.com/.../How_to_setup_Remote_System_Explorer_plug-in中将什么 IP 地址用作主机名

    您的以太网接口都没有 IP 地址。 尝试在已连接的接口上运行 udhcpc。 我推荐 eth0。 这将为您提供一个 IP 地址。 请注意、您必须正确连接和配置 DHCP 服务器。 如果不想使用 DHCP、请使用 ifconfig 命令为接口设置静态 IP 地址、确保其与调试主机位于同一子网中。

    [引述 USER="Roya Azimi]]问题2:对于带 RSE 的 BBB 编程、目标板(BBB)和主机计算机之间需要连接什么? 使用 LAN 电缆的以太网连接是否足够?[/quot]

    是的、使用 LAN 电缆进行以太网连接就足够了。

    [引用 USER="Roya Azimi]]问题3:使用 gdbserver 进行调试的真正连接是什么?(以太网?FTDI? 还是两者都有?)[/引述]

    GDBserver 使用以太网。

    [引述 USER="Roya Azimi"]问题4:基本上,使用程序员 XDS100来编程 BBB 和使用 RSE 来编程之间有什么区别?[/QUERPLET]

    XDS100使用 JTAG、RSE 使用网络连接、如上所述。 JTAG 的级别要低得多。 以太网需要稳定的网络连接(即运行以太网堆栈)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了我的问题、
    感谢您的支持。