This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HV:需要 TDA2HVBRQABCRQ1焊球编号信息

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631542/tda2hv-tda2hvbrqabcrq1-ball-number-information-required

器件型号:TDA2HV

您好、支持团队、

 我们在设计中使用 TDA2HVBRQABCRQ1 SOC。我们需要    该 Soc 的 AD17 (Wakeup0)、AC17 (Wakeup1)、AB16 (Wakeup2)和 AC16 (Wakeup3)焊球编号的详细功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    WAKEUP 引脚可用于通过外部事件将 SoC 从仅 RTC 模式(整个 SoC 关闭、仅 RTC 运行)唤醒。 当至少一个 WAKEUP 引脚为高电平时、RTC 将向 PMIC 发出 ON_OFF 信号、以开始上电序列。

    考虑到该引脚与其他功能复用、因此您可以决定哪个功能最适合该引脚。

    引脚复用选项可在器件数据手册、焊球特性表中找到。

    RTC (实时时钟)在器件技术参考手册中进行了介绍。

    如果您不希望将唤醒引脚用于唤醒或其他功能,则必须将其拉至 GND。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见主题