请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HV 您好、支持团队、
我们在设计中使用 TDA2HVBRQABCRQ1 SOC。我们需要 该 Soc 的 AD17 (Wakeup0)、AC17 (Wakeup1)、AB16 (Wakeup2)和 AC16 (Wakeup3)焊球编号的详细功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
我们在设计中使用 TDA2HVBRQABCRQ1 SOC。我们需要 该 Soc 的 AD17 (Wakeup0)、AC17 (Wakeup1)、AB16 (Wakeup2)和 AC16 (Wakeup3)焊球编号的详细功能。
您好、Ankit、
WAKEUP 引脚可用于通过外部事件将 SoC 从仅 RTC 模式(整个 SoC 关闭、仅 RTC 运行)唤醒。 当至少一个 WAKEUP 引脚为高电平时、RTC 将向 PMIC 发出 ON_OFF 信号、以开始上电序列。
考虑到该引脚与其他功能复用、因此您可以决定哪个功能最适合该引脚。
引脚复用选项可在器件数据手册、焊球特性表中找到。
RTC (实时时钟)在器件技术参考手册中进行了介绍。
如果您不希望将唤醒引脚用于唤醒或其他功能,则必须将其拉至 GND。
此致、
STAN