请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138 我正在尝试将 IPC 库用于 OMAP L138。 我最终也包含了正确的路径、但现在我遇到了问题、因为提供的库使用大写字母来声明一些整数值以及无法找到的其他值。 当我构建时、我得到以下错误#20标识符"INT"未定义。 它还指出了导出数据类型的数量。 我确定我只是缺少一个.h
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试将 IPC 库用于 OMAP L138。 我最终也包含了正确的路径、但现在我遇到了问题、因为提供的库使用大写字母来声明一些整数值以及无法找到的其他值。 当我构建时、我得到以下错误#20标识符"INT"未定义。 它还指出了导出数据类型的数量。 我确定我只是缺少一个.h