This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:未找到标识符和其他 IPC 声明

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630403/processor-sdk-omapl138-not-finding-identifier-and-other-declarations-ipc

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

我正在尝试将 IPC 库用于 OMAP L138。 我最终也包含了正确的路径、但现在我遇到了问题、因为提供的库使用大写字母来声明一些整数值以及无法找到的其他值。  当我构建时、我得到以下错误#20标识符"INT"未定义。 它还指出了导出数据类型的数量。  我确定我只是缺少一个.h  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 RTOS 还是 Linux SDK? 哪个版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将是 ROTS SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorden、

    "INT"来自 可能需要包含的文件、具体取决于您的项目是否使用 XDC/std.h 文件、该文件是 XDCTOOLS 的一部分。 tistdtypes.h 采用作为 PDK 一部分的 CSL 封装以及 EDMA LLD 源文件。

    除了 PDK、您能不能指出您正在尝试构建什么代码、以及您在项目中使用什么驱动程序。

    开始 BIOS /IPC 开发的最简单方法是参考作为标准产品一部分提供的示例之一。 此外、还有多种工具可帮助查找某些变量、包括 CCS 编辑器搜索/记事本++在文件中搜索、这些对您的开发非常有用。

    此致、
    Rahul