This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM8148:有关 DM8148 EVM 参考设计的一些查询。

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630938/tmdxevm8148-some-queries-about-reference-design-of-dm8148-evm

器件型号:TMDXEVM8148

您好!

我们使用 Mistral 的 DM8148 EVM (TMDXEVM8148)设计作为参考、设计我们的定制电路板时将感谢您回答以下问题、

1.评估板设计一般是否可用于环境温度为-40°C 至+65°C 的工业环境。 在直接环境条件下、我们产品的应用领域将位于街道灯杆上、当然、它的额定值为 IP66或以上。

2.该参考设计中 USB 和 SATA 接口的信号电平是多少? 这些电压是否为1.8V?

3.由于我们不使用 PCIe 接口、我们是否可以避免使用外部100MHz SERDES 时钟并将 DEVOSC 20MHz 时钟源用于 SATA? 如果是、那么它是否会影响具有外部100MHz 时钟的 SATA 的速度性能?

4. TPS659113是否负责评估板中的电源定序? 请提供建议?

5. 我们是否可以避免由于未使用 PCIe 接口而生成 TPS_PCI_3V3? 或者、不管如何生成需求?

6.在 DM8148 EVM 的 IO 参考设计中使用多路复用器 SN74CBTLV16212GR 有何用途?  是否支持多路复用16位器件?

7.我们能否借助 GPMC 控制器的 CS1、CS2和 CS3的附加芯片选择线路将 NAND 闪存从256MB 增加到1G? 如果是、那么您是否建议缓冲数据/地址行?

8、DM8148处理器的开路应如何处理、我们是否在输出模式下将其驱动为低电平?

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    我将尝试向您提供一些答案、但建议您与 Mistral 支持团队(dm814x@mistralsolutions.com)核实您的问题

    [引用用户="Jagdish Karamchandani]1. 评估板设计一般是否可用于-40°C 至+65°C 的工业环境。 在直接环境条件下、我们产品的应用领域将位于街道灯杆上、当然、它的额定值为 IP66或以上。

    不可以、我认为 DM814x EVM 不能用于工业环境。 您将需要 DM814x 器件、PMIC、DDR3芯片等工业器件 工业 DM814x 器件标有 CYED

    D 表示 -40°C 至90°C 的温度范围、工业温度

    [引用 user="Jagdish Karamchandani"]2. 该参考设计中 USB 和 SATA 接口的信号电平是多少? 这些电压是否为1.8V?[/报价]

    USB (DP 和 DM)和 SATA (TXN0、TXP0、RXN0和 RXP0)的信号电平均符合 USB/SATA 标准。

    [引用用户="Jagdish Karamchandani]3. 由于我们不使用 PCIe 接口、我们是否可以避免使用外部100MHz SERDES 时钟并将 DEVOSC 20MHz 时钟源用于 SATA? 如果是、那么它是否会影响具有外部100MHz 时钟的 SATA 的速度性能?[/报价]

    串行器/解串器参考时钟输入是可选的 SATA 参考时钟输入。 PCI Express 和串行 ATA 之间共享。 如果不使用 PCI Express、并且这些引脚不用作可选的 SATA 参考时钟输入、则这些引脚应保持未连接状态。

    PCIe PHY 需要高质量、低抖动差分时钟源、并且是 SATA PHY 的可选时钟源。

    速度不应受到影响。 您应该能够(通过 SATA PLL)将这个20MHz 时钟频率增加到所需的频率(100MHz)。

    [引用 user="Jagdish Karamchandani"]4. TPS659113是否负责评估板中的电源定序? 请提供建议?[/报价]

    是的

    [引用用户="Jagdish Karamchandani]5.  我们是否可以避免由于未使用 PCIe 接口而生成 TPS_PCI_3V3?

    是的、您可以避免

    [引用用户="Jagdish Karamchandani]6. 在 DM8148 EVM 的 IO 参考设计中使用多路复用器 SN74CBTLV16212GR 有何用途?  是否支持多路复用16位器件?[/quot]

    根据我的理解:

    U42部分 SN74CBTLV16212GR 用于在引导时和引导后在 NOR 之间进行多路复用。

    部件 U22、U23和 U24 SN74CBTLV16212GR 用于在 DVI SiI1161和 TVP7002之间多路复用视频输入信号

    [引用用户="Jagdish Karamchandani"]7. 我们能否借助 GPMC 控制器的 CS1、CS2和 CS3的附加芯片选择线路、将 NAND 闪存从256MB 增加到1G? 如果是、那么您是否建议缓冲数据/地址行?

    理论上是有可能的。 更多详细信息、请参阅 DM814x TRM、通道 GPMC。 关于缓冲、这是 GPMC 接口输出缓冲器的负载能力问题。

    [引用用户="Jagdish Karamchandani"]8. 如何处理 DM8148处理器的开路、我们是否在输出模式下将其驱动为低电平?[/quot]

    开路线路=未使用引脚??? 如果是、请参阅 DM814x 数据表第4.4节"处理未使用的引脚"

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    感谢您的意见、我将尝试从 Mistral 获取其余问题的答案。

    此致、
    Jagdish