器件型号:TMDXEVM8148
您好!
我们使用 Mistral 的 DM8148 EVM (TMDXEVM8148)设计作为参考、设计我们的定制电路板时将感谢您回答以下问题、
1.评估板设计一般是否可用于环境温度为-40°C 至+65°C 的工业环境。 在直接环境条件下、我们产品的应用领域将位于街道灯杆上、当然、它的额定值为 IP66或以上。
2.该参考设计中 USB 和 SATA 接口的信号电平是多少? 这些电压是否为1.8V?
3.由于我们不使用 PCIe 接口、我们是否可以避免使用外部100MHz SERDES 时钟并将 DEVOSC 20MHz 时钟源用于 SATA? 如果是、那么它是否会影响具有外部100MHz 时钟的 SATA 的速度性能?
4. TPS659113是否负责评估板中的电源定序? 请提供建议?
5. 我们是否可以避免由于未使用 PCIe 接口而生成 TPS_PCI_3V3? 或者、不管如何生成需求?
6.在 DM8148 EVM 的 IO 参考设计中使用多路复用器 SN74CBTLV16212GR 有何用途? 是否支持多路复用16位器件?
7.我们能否借助 GPMC 控制器的 CS1、CS2和 CS3的附加芯片选择线路将 NAND 闪存从256MB 增加到1G? 如果是、那么您是否建议缓冲数据/地址行?
8、DM8148处理器的开路应如何处理、我们是否在输出模式下将其驱动为低电平?
谢谢、
Jagdish