请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 你(们)好
我在设计中使用的是 AM3354。我必须将 LCD 连接到处理器、并且我必须使用 NOR 闪存、它具有16条数据线路 和26条地址线路。
但是、如果我看 一下 AM3354的数据表、LCD 控制器和外部存储器接口引脚是多路复用的。
请说明如何在 同一引脚上连接 LCD 和 NOR 闪存。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.