This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:Pinmux 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631043/am3354-pinmux-question

器件型号:AM3354

你(们)好

我在设计中使用的是 AM3354。我必须将 LCD 连接到处理器、并且我必须使用 NOR 闪存、它具有16条数据线路 和26条地址线路。

但是、如果我看 一下 AM3354的数据表、LCD 控制器和外部存储器接口引脚是多路复用的。

请说明如何在 同一引脚上连接 LCD 和 NOR 闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NOR 闪存类型是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个并行 NOR 闪存器件型号(S29GL512S10DHI010)、具有16条数据线路和26条地址线路、可连接到处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 器件上不能同时使用16位 NOR 和24位 LCD。