This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SECDEVTOOL-OMAPL138C6748:omapL138 LCDK:不会生成正弦波

Guru**** 2580945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630477/ccs-secdevtool-omapl138c6748-omapl138-lcdk-will-not-generate-sine-wave

器件型号:SECDEVTOOL-OMAPL138C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

我教授使用 OMAPL138/C6748 LCDK 的课程。 几 年来 、问题不时地上升一段时间、然后消失。 到达和失踪的情况都是一个谜; 我从未能与任何事情联系起来。  基本上、 一个生成250Hz 正弦波的非常简单的程序失败了。  在示波器上、可以看到 AIC 芯片输出一个直流电压、此电压最终被输出耦合电容器阻断。

有人以前看到过这种行为吗?

我在 本视频中展示了问题:  

谢谢。

Dennis M. Briggs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法访问下拉框。 您能否将视频作为文件附加到论坛帖子中?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天哪 、它是27 MB。  可以发布如此大的内容吗? 如果是、 我将发布它。

    此致、

    DM Briggs