请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
我教授使用 OMAPL138/C6748 LCDK 的课程。 几 年来 、问题不时地上升一段时间、然后消失。 到达和失踪的情况都是一个谜; 我从未能与任何事情联系起来。 基本上、 一个生成250Hz 正弦波的非常简单的程序失败了。 在示波器上、可以看到 AIC 芯片输出一个直流电压、此电压最终被输出耦合电容器阻断。
有人以前看到过这种行为吗?
我在 本视频中展示了问题:
谢谢。
Dennis M. Briggs