工具/软件:Linux
你(们)好
在继续之前、我想说、我已经看到过2016年起具有相同标题的另一个线程、该线程回答说、TI 不支持 Arch Linux。
Arch Linux ARM 项目确实支持 am33xx、但与往常一样、并非所有项目都能开箱即用。 尤其是 PowerVR 图形和 Qt 是一个问题。
我们计划在基于 AM3354的电路板上构建基于 ArchLinux 的系统。 我的问题是、在确保将所有相关模块和库集成到我们的系统中时、我们可以考虑有关可用 AM335x 相关软件(尤其是图形)的哪些文档。 是否存在类似以下内容:
这是需要集成到内核中的必要 PowerVR 模块的源代码
-这是 OpenGL 和其他图形/视频库(源代码或二进制文件)
-下面介绍如何根据图形库构建 Qt 5.9
-文件系统应加载 XYZ 模块、集成 XYZ 配置文件、设置 XYZ 环境变量等...
提前感谢您、
Fatih