This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:AM3354上的 ARCHLinux

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630668/linux-am3354-arch-linux-on-am3354

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

你(们)好

在继续之前、我想说、我已经看到过2016年起具有相同标题的另一个线程、该线程回答说、TI 不支持 Arch Linux。

Arch Linux ARM 项目确实支持 am33xx、但与往常一样、并非所有项目都能开箱即用。 尤其是 PowerVR 图形和 Qt 是一个问题。

我们计划在基于 AM3354的电路板上构建基于 ArchLinux 的系统。 我的问题是、在确保将所有相关模块和库集成到我们的系统中时、我们可以考虑有关可用 AM335x 相关软件(尤其是图形)的哪些文档。 是否存在类似以下内容:

这是需要集成到内核中的必要 PowerVR 模块的源代码

-这是 OpenGL 和其他图形/视频库(源代码或二进制文件)

-下面介绍如何根据图形库构建 Qt 5.9

-文件系统应加载 XYZ 模块、集成 XYZ 配置文件、设置 XYZ 环境变量等...

提前感谢您、

Fatih