This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:PLL 锁定状态检查

Guru**** 2578845 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630364/tms320c6678-plls-locked-status-check

器件型号:TMS320C6678

您好!

我想知道如何在主 PLL 和 DDR3 PLL 初始化序列完成后立即检查它们的锁定状态。

我在一些勘误表中看到、我们可以使用输出信号 RSV20 = COREPLLLOCK 和 RSV21 = DDR3PLLLOCK 状态。

但是,我们希望能够直接通过软件检查 PLL 锁定状态:  

-是否可以使用专用的 DSP 寄存器读取上述信号?

-如果没有 ,我们如何检查 Main 和 DDR3 PLL 的锁定状态?

此致

Alban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alban、

    我已将您的疑问转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alban、

    我认为没有显示 PLL 锁定状态的寄存器。  正确配置后、PLL 可保证锁定在规定的时间内。  如果您需要额外的确认、您可以监视 SYSCLKOUT 引脚、该引脚显示 SYSCLK 除以6。  同样、您可以观察 DDRCLKOUT。

    请注意、PLL 用户指南中记录了 PLL 编程过程。  必须遵循此序列才能确保稳定运行。  另请注意、该序列包含在 CCS 提供的 GEL 文件中、并在 ProcSDK 中实现。  我们强烈建议您使用已提供的代码。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    建议8多个 PLL 在上电复位问题后可能无法锁定-在 TMS320C6678勘误文档  SPRZ334F 中提到:  

    以下是器件上的保留引脚
    指示主 PLL 锁定、DDR3 PLL 锁定和 PA PLL 锁定的状态。
    •RSV20 - COREPLLLOCK
    •RSV21 - DDR3PLLLOCK
    •RSV22 - PAPLLLOCK

    这些信息是否仍然可用?

    此致

    Alban Michelangeli

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alban、

    建议8中提到的问题是 BootROM 代码中的缺陷。  在为 PG2.0实现的 BootROM 代码中对此进行了更正。  另请注意、对于 PG1.0器件、权变措施是稳健的。  只需遵循 PLL 用户指南中显示的 PLL 编程序列、便可实现稳健、可靠的运行。  在 GEL 文件中提供的示例代码和 ProcSDK 中实现了相同的序列。

    可以在保留的引脚上观察到 PLLLOCK 指示、如所述。  没有改变。  但是、不需要对这些进行监控。  只要您按照规定的程序操作、PLL 就会可靠锁定。

    Tom