请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
尊敬的 TI 专家:
我收到了一个客户的问题、该客户正在使用 Windows PC 评估 AM5718IDK PCIe。
请检查问题吗?
这与以下问题有关;
他们尝试将 AM5718IDK (PCIe EP)与 Windows PC (PCIe RC)相连。
但是、从 Windows PC 上看、AM5718IDK 似乎无法被识别为 EP。
它们首先为 AM5718IDK 通电、然后为 Windows PC 通电。 但 PC 无法识别它。
[问题]
如果 AM5718配置为 EP、AM57x PCIe 驱动器中是否准备了 RC 和 EP 之间的任何启动序列?
我们想知道是否有像 USB 枚举这样的信号。
我们只想确定哪一侧有问题,Windows 或 AM57x Linux 驱动程序。
此致、
Nobu Arai