This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:PCIe EP 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630321/linux-am5718-pcie-ep-question

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

 

我收到了一个客户的问题、该客户正在使用 Windows PC 评估 AM5718IDK PCIe。

请检查问题吗?

这与以下问题有关;

e2e.ti.com/.../628862

 

他们尝试将 AM5718IDK (PCIe EP)与 Windows PC (PCIe RC)相连。

但是、从 Windows PC 上看、AM5718IDK 似乎无法被识别为 EP。

它们首先为 AM5718IDK 通电、然后为 Windows PC 通电。 但 PC 无法识别它。

 

 

[问题]

如果 AM5718配置为 EP、AM57x PCIe 驱动器中是否准备了 RC 和 EP 之间的任何启动序列?

我们想知道是否有像 USB 枚举这样的信号。

我们只想确定哪一侧有问题,Windows 或 AM57x Linux 驱动程序。

此致、

Nobu Arai

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nobuyoshi、

    AM5718-IDK 上的 PCIe EP 模式是如何启动的? 是否遵循了 EP 用户指南中显示的配置步骤?
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PCIe_EP_User's_Guide


    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rex-San、

    感谢您的评论。
    是的。 我们介绍了这个 wiki 页面、我认为他们应该按照这些步骤操作。 但 Windows PC 似乎无法识别 AM5718IDK。
    因此、他们只想知道、当 AM5718首先连接到 Windows PC 时、EP 端的 Linux 驱动程序是否发送任何像 USB 枚举这样的信号。 他们还想知道 Windows 是否可以正确地将 AM5718 IDK 识别为 PCIe EP、它在 Windows 设备管理器上的外观如何。

    如果您对这些问题有任何意见、会很有帮助。

    此致、
    Nobu Arai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nobu、

    请阅读 e2e.ti.com/.../232907中的 e2e 主题。我发现它解释得很好。 在我看来、AM57x 需要 Windows RC 驱动程序、但 TI 不提供。

    雷克斯