工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我´m 信号处理、我想使用所有内核来处理某些图像帧的 FFT 和 IFFT。
我从 DSPLIB_c66x_3_1_0_dir0中包含的简单示例"FFT_example"开始。
我进行了一些修改、并使用以下参数生成了一个简单的正弦波:
FS = 4000;//采样频率
T = 1/fs;//采样时间
L = 1024;//信号长度
freq1 = 100;
生成 t[x]= t*x; x = 0.... L-1.
y [x]= sin (2 * pi * freq1 * t[x])/((float) 1024;
在 CCS 5.5中、波形和 FFT 工具正常。
使用相同的类似示例
DSP_fft32x32 (w_32x32、NPT、IN_32x32、OUT_32x32);
绘制 out_32x32的模块并使用 FFT 工具、我有一些不同。 应该在100Hz thas 上具有 FFT、这是正确的、但图中显示的是25Hz
因此、如果我尝试执行 DSP_ifft32x32 (w_32x32、NPT、OUT_32x32、IN2_32x32);
我将不会具有相同的 lke 输入数据。
我´m 什么错误
此致、
Nivaldo