This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:DFE 时钟和雷达应用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630548/66ak2l06-dfe-clock-and-application-to-radar

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件: RFSDK

我正在评估 66AK2L06、以用作相干雷达应用的处理器和基带激励/接收器。  这似乎几乎是我在经济型封装中所需要的一切、而且 TI 有大量文档介绍了此器件在雷达应用中的潜力。  但是、在这个论坛上浏览文档和主题帖给我留下了一些关于 DFE 的困惑。  

器件规格明确标识了由 SYSCLK 驱动的 DFE PLL。 很好、没有问题。  然后在第11.25节中、它指示"DFE 时钟频率为245.76和368.64"。  我很难理解这到底意味着什么以及为什么会存在这种限制。  这些是最大速率吗?  如果馈送 SYSCLK 的振荡器不支持这些频率该怎么办?

假设我有一个精密10MHz 源。  我使用 TI PLL 将频率提高到100MHz、并将时钟分配给 66AK2L06以及具有数字上/下变频器的高速 TI ADC 和 DAC。  为什么我想要/需要分数 DFE 时钟频率?  选择200MHz 或300MHz 作为 DFE 时钟频率并使用所有3个器件上都支持的整数乘法器更有意义。

也许 DFE 上的乘法器和分频器值由 RFSDK 固定。  如果是这样、了解它们是什么将非常有帮助、因为最终的 DFE 频率将相对于为 SYSCLK 提供电源的振荡器频率发生变化。

如果能澄清这一问题,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    66AK2L06中有多个地方使用 DFE 时钟速率或 DFE 门控时钟速率。

    DFE PLL 上的段基于特定的乘法器分频比、输入为122.88Mhz、DFE PLL 创建737.28Mhz (x6)或983.04Mhz (x8)时钟。

    SYSREF 逻辑部分创建一个分频时钟、用于处理 SYSREF 信号并将分频后的 DFE PLL 分配给 DFE 和 IQN 模块。

    对于1类 JESD204B 操作、SYSREF 逻辑会重新采样 SYSREF 外部信号、以将外部 SYSREF 与245.76Mhz 或368.64Mhz 的内部 DFE 分频时钟同步。

    DFE 和 IQN 采用时钟门控、可实现4个基带采样周期以及其他操作。   DFE 还具有时钟门控、以匹配 DFE 流至串行器/解串器数字接口的数据传输速率。

    串行器/解串器数据传输速率是 DFE 分频时钟245.76或368.64Mhz 的子倍。   在特殊情况下。 数据传输速率是 DFE 分频时钟的2倍。

    RFSDK 提供了标准 LTE 示例的245.76Mhz 时钟示例。   相邻市场实验设计1、2、4采用368.64Mhz 分频的 DFE 时钟。

    此致、

    Joe Quintal