请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我是动画的新手,希望我能在合适的论坛上发帖。在 Impress 中制作动画时,你可以改变速度,但在动画中速度不是恒定的。 首先、物体加速、最后减速。 是否有方法可以消除这种情况并实现恒定速度? 我有一个动画、我想以这种方式无限播放。 我浏览了许多资源以获得动画启动创意、但未找到任何解决方案。
任何人都可以帮助我获得解决方案,这将是一件很棒的事情。
我们将感谢您的任何帮助。
谢谢你。