This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关启动动画的帮助

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630630/need-help-in-startup-of-animation

您好!

我是动画的新手,希望我能在合适的论坛上发帖。在 Impress 中制作动画时,你可以改变速度,但在动画中速度不是恒定的。 首先、物体加速、最后减速。 是否有方法可以消除这种情况并实现恒定速度? 我有一个动画、我想以这种方式无限播放。 我浏览了许多资源以获得动画启动创意、但未找到任何解决方案。
任何人都可以帮助我获得解决方案,这将是一件很棒的事情。

我们将感谢您的任何帮助。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    您使用的是哪款 TI 器件(如果有)? 您使用的是哪款 TI SDK (如果有)?

    此致、
    帕维尔