This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:EVE 边缘检测显示

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629872/linux-tda2evm5777-eve-edge-detection-display

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在使用 Vision SDK 3.00.00并正在为 HLOS 编译用例。

我想执行一个 canny 边缘并显示结果。 捕获和显示分辨率为1280x720

我的用例如下所示

UseCase:chains_LVDS_EDGE_Detect

Capture -> Alg_EdgeDetect (EVE1)-> Display

我希望看到捕获输入的 Canny 边缘输出。

边缘检测似乎正常工作、但显示的输出(在 HDMI 上)有点乱(请参阅图片)。  

我似乎错过了一个步骤、但不清楚该步骤是什么-您能在这里提供帮助吗?

这似乎也与 https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/594023有关 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 EVE 专家。

    您是否可以尝试重新连接图片、它不会出现在您的帖子中。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    尝试再次附加图片

    谢谢

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这似乎是间距出现混乱、请检查显示配置

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、这似乎是错了。 显示器为 HDMI,并设置为1920x1080 (使用 ChainCommon_GetDisplayWidthHeight ()和 ChainCommon_SetDisplayPrms ()))

    我认为显示设置是正确的、因为具有相同显示功能的其他用例也是如此。

    我觉得来自 EVE 边缘检测的输出是显示链路无法理解的分辨率和/或数据格式。

    显示屏似乎需要 RGB24、但我相当确定 EVE 边缘检测器的输出不会是 RGB24 -但我找不到描述它的文档。 我假设它应该位于 VISION_SDK/ti_compons/Algorithms/eve_sw_01_16_00_00/某个位置、但尚未找到它。

    捕获来自 LVDS 摄像头1280x720。

    因此、我要将1280x720图像传递到 EVE 边缘检测器、获取该图像的输出并将其提供给显示屏(请参阅上面发布的用例文件)。

    那么、我的问题是-从 EVE 的边沿检测器输出是什么?

    我应该能够将输出直接发送到显示屏-还是需要先处理此问题?

    如果我需要处理输出、您能给我一个关于我需要使用什么链接的提示吗?

    谢谢
    Ian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian
    仅在 EVE 输出视频帧上进行边缘检测、您可以直接显示该视频帧。
    有关详细信息、请参阅仅 BIOS UC -\VISION_SDK\APPS\src\RTOS\usecases\VIP_SINGLE_CAM_EDGE_DETection

    此致、Shiju