请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Linux
你(们)好
我正在使用 Vision SDK 3.00.00并正在为 HLOS 编译用例。
我想执行一个 canny 边缘并显示结果。 捕获和显示分辨率为1280x720
我的用例如下所示
UseCase:chains_LVDS_EDGE_Detect
Capture -> Alg_EdgeDetect (EVE1)-> Display
我希望看到捕获输入的 Canny 边缘输出。
边缘检测似乎正常工作、但显示的输出(在 HDMI 上)有点乱(请参阅图片)。
我似乎错过了一个步骤、但不清楚该步骤是什么-您能在这里提供帮助吗?
这似乎也与 https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/594023有关