请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 大家好、我在 USB 电源中使用了 BeagleBone Black 一段时间。 一旦我决定用电池测试它、并使用锂离子电池打开它、它就会打开。但之后、当我将 USB 连接到电路板时、它不会加电、LED 电源会闪烁! 要让电路板运行、我首先应该将电池连接到它、它会加电、然后我断开电池、它会在没有电池的情况下通过 USB 继续运行! 我如何解决这个问题、使其无需连接电池即可运行!?