This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:BBB 不能#39;t 从 USB 上电

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630533/processor-sdk-am335x-bbb-doesn-t-power-on-from-usb

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
大家好、我在 USB 电源中使用了 BeagleBone Black 一段时间。 一旦我决定用电池测试它、并使用锂离子电池打开它、它就会打开。但之后、当我将 USB 连接到电路板时、它不会加电、LED 电源会闪烁! 要让电路板运行、我首先应该将电池连接到它、它会加电、然后我断开电池、它会在没有电池的情况下通过 USB 继续运行! 我如何解决这个问题、使其无需连接电池即可运行!?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在运行什么软件? 是否从 eMMC 或 SD 卡引导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Debian 正在运行。 它从 eMMC 引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的问题直接发送至 www.beagleboard.org TI 不支持 Debian。