请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 我想使用 AM5728芯片设计一个电路板、我发现在 ARM MPU AM572XX 工业 EVM 的原理图中连接了 dd3数据信号 、如下所示:
连接方式如下:DDR_D0<--> DQ0 DDR_D1--> DQ1 DDR2->DQ2 DDR3--> DQ3等等? 上图中的信号 DDR_D0、DDR_D1、DDR_D2、DDR_D3 是芯片 AM57XX 数据信号,而 DQ0、DQ1、DQ2、DQ3是芯片 DDR3数据信号。如果我将这些信号设置为 DDR D0<--> DQ0 DDR_D1<--> DQ1 DDR2-DQ2- >DQ3,我是否需要修改 SDK 的 DDR3驱动程序,或者是否应该将这些 信号连接为 EVM 原理图?