This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IDK DDR3数据信号连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630521/am5728-idk-ddr3-data-signal-connections

器件型号:AM5728

我想使用 AM5728芯片设计一个电路板、我发现在 ARM MPU AM572XX 工业 EVM 的原理图中连接了 dd3数据信号 、如下所示:

连接方式如下:DDR_D0<--> DQ0 DDR_D1--> DQ1 DDR2->DQ2 DDR3--> DQ3等等?  上图中的信号 DDR_D0、DDR_D1、DDR_D2、DDR_D3 是芯片 AM57XX 数据信号,而 DQ0、DQ1、DQ2、DQ3是芯片 DDR3数据信号。如果我将这些信号设置为 DDR D0<--> DQ0 DDR_D1<--> DQ1 DDR2-DQ2-  >DQ3,我是否需要修改 SDK 的 DDR3驱动程序,或者是否应该将这些 信号连接为 EVM 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您询问的是不匹配信号、例如 DDR_D10 - DQ15、对吧? 这样做是为了方便 PCB 布线。 数据位可以在它们所属的字节通道内交换、但绝不能跨字节通道交换。 此外、字节通道(D0、D8、D16等)的 LSB 不得交换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这不需要任何软件修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我问的是不匹配的信号。我现在得到了,非常感谢!