This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:有关 AM572x PET 使用情况的问题和反馈

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629842/am5728-questions-and-feedback-on-am572x-pet-usage

器件型号:AM5728

代表使用 AM572x PET 生成功率估计值的客户发布此信息。  

问题1.
估算模式之间有何差异?
每个功能块都可以设置为空闲、典型值或最大值、那么该模式会发生什么变化?

问题2.
是否可以在1.8V 电压下运行 PRU 的 MII 接口? 以1.8V 电压运行 PHY 所消耗的功率要低得多。

问题3.
是否可以单独为不同的内核计时?
MPU @ 1.5GHz
GPU @ 425MHz/500MHz
M4 @?

关于 PET 的反馈/意见
C1在某些情况下,我们不能确定要为传输速度设置什么,例如 DSP、M4等

C2。
我们希望在1.8V (VDDSHV9)下运行 GMAC。 我们需要检查连接到该电源轨的其他外设是否可以在1.8V 电压下运行。

C3。
我们将进一步研究运行案例、以找到优化的运行点。
功耗的区别是什么
a. 1x DSP @ OPP_HIGH 和 HIGH 利用率
b. 2个 DSP @ OPP_NOM 并降低利用率
请提供有关输入的最佳方式的指导。 对于所有内核、我们可能需要了解这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mukul Bhatnagar"]Q1。
    估算模式之间有何差异?
    每个函数块都可以设置为空闲、典型值或最大值、因此该模式会发生什么变化?

    估算模式可根据过程变化设置功率影响。 空闲、典型值或最大值会根据不同应用改变每个模块的负载。

    [引用 user="Mukul Bhatnagar"]Q2。
    是否可以在1.8V 电压下运行 PRU 的 MII 接口? 以1.8V 电压运行 PHY 所消耗的功率要少得多。[/QUERP]

    PET 仅支持有限的 IO 配置灵活性。 请使用引脚多路复用工具验证 PRU 的 MII 接口是否可以与系统中使用的其他 IO 保持1.8V 电压。

    [引用 user="Mukul Bhatnagar"]Q3。
    是否可以单独为不同的内核计时?
    MPU @ 1.5GHz
    GPU @ 425MHz/500MHz
    M4 @?[/引用]

    每个处理内核的频率在数据表中预定义为支持的 OPP。 可能可以在较低频率下使用内核、但 SoC 的运行未经 TI 验证。