代表使用 AM572x PET 生成功率估计值的客户发布此信息。
问题1.
估算模式之间有何差异?
每个功能块都可以设置为空闲、典型值或最大值、那么该模式会发生什么变化?
问题2.
是否可以在1.8V 电压下运行 PRU 的 MII 接口? 以1.8V 电压运行 PHY 所消耗的功率要低得多。
问题3.
是否可以单独为不同的内核计时?
MPU @ 1.5GHz
GPU @ 425MHz/500MHz
M4 @?
关于 PET 的反馈/意见
C1在某些情况下,我们不能确定要为传输速度设置什么,例如 DSP、M4等
C2。
我们希望在1.8V (VDDSHV9)下运行 GMAC。 我们需要检查连接到该电源轨的其他外设是否可以在1.8V 电压下运行。
C3。
我们将进一步研究运行案例、以找到优化的运行点。
功耗的区别是什么
a. 1x DSP @ OPP_HIGH 和 HIGH 利用率
b. 2个 DSP @ OPP_NOM 并降低利用率
请提供有关输入的最佳方式的指导。 对于所有内核、我们可能需要了解这一点。